This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议电池管理解决方案

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ24250, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718027/suggest-battery-management-solution

主题中讨论的其他器件:BQ24133BQ24250BQ25601

尊敬的团队:

我们正在开发电池供电产品、请在下面查找拓扑、以了解我们现在所做的工作:

我们想为电池板选择合适的充电器/电量监测计芯片组、下面是一些要求:

  1. 电池类型:X2 18650可充电锂离子电池、最大容量~ 6000mAH
  2. 电池板的充电输入:
    1. 从 USB 连接器获得+5V 电压:从产品中取出电池板时、我们将使用 USB 连接器为电池充电
    2. 电源主板+9V:将电池主板插入产品时、+9Vdc 将用于为电池充电

  3. 充电电流
    1. 最大电流约为2A  
    2. 使用+9VDC 输入时、可更改充电电流
  4. 将电池板插入产品中时、当10~36VAC 输入切断时、电池的+7.4V 电压将用作备用电源

根据以上要求、我们是否可以提出一些建议?

我正在深入了解 TI 电池充电器系列(但有很多这样的产品...)、非常感谢您在这里提出的任何想法。

此致、祝您一切顺利、

Hoang Manh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请看一下用于2节电池充电器的 BQ24133。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SamW2000:

    感谢您的建议、我现在看一下 BQ24133功能集。

    我看到 BQ24133是一款独立充电器、因此当我们馈入+9Vdc 时充电电流不能改变(其中一个要求是在使用+9Vdc 输入时充电电流可以改变)。

    此外、我还发现了另一个支持双控制模式的充电器-独立式和 I2C。 我发现、没有具有双模且支持2节 电池充电的充电器。 因此、我想选择具有电源路径管理功能的 bq24250 2A 单输入 I2C、独立开关模式锂离子电池充电器 、并连接2节并联电池:

    我想问的是、我是否可以连接18650电池的并联2节电池并使用 BQ24250进行充电?

    此致、祝您一切顺利、

    Hoang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ24250是一款传统器件、不推荐用于新设计。

    您可能需要查看 bq25601。