This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:SOT-Sart 引脚设计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718334/tps92692-soft-sart-pin-design

器件型号:TPS92692

您好!

我的 LED 产品需要在4秒、流畅且没有 MCU/DSP 控制的情况下实现从暗到亮的功能。 请参阅 TPS92692 SS 引脚设计、计算结果为47uF。 是否适合此应用? 如果 TI 有好的解决方案、请告诉我、谢谢。

LED 规格1:15 ~ 24V、350~ 700mA

LED 规格2:35 ~ 42V、350~ 700mA

拓扑:降压或反激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Che Yi、

     对于 4秒控制斜坡、TPS92692驱动器上的软启动将无法如您的问题中所述正常工作。  这样做的方法是使用 IADJ 引脚和控制的线性斜升来控制 LED 中的电流。

    谢谢 Tuan