Other Parts Discussed in Thread: TPS92692
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692 您好!
我的 LED 产品需要在4秒、流畅且没有 MCU/DSP 控制的情况下实现从暗到亮的功能。 请参阅 TPS92692 SS 引脚设计、计算结果为47uF。 是否适合此应用? 如果 TI 有好的解决方案、请告诉我、谢谢。
LED 规格1:15 ~ 24V、350~ 700mA
LED 规格2:35 ~ 42V、350~ 700mA
拓扑:降压或反激。