Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 我的应用程序将包括以下内容:
2-4节碱性电池(锌+ Mn02)
2.2V 至12V 的工作范围。
1) 1) BQ35100是否可与碱性电池配合使用?
2) 2)它是否可以达到12V?
数据表中规定的绝对最大额定值为5.5V、但演示套件用户指南中列出了32V 的 Vbatt +至 Vbatt。
3) 3)是否有任何 TI 产品可为碱性电池应用提供库仑计数以及可能的电压测量?
谢谢!