This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:是否可与碱性原电池配合使用?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718511/bq35100-can-it-be-used-with-alkaline-primary-cells

器件型号:BQ35100

我的应用程序将包括以下内容:
2-4节碱性电池(锌+ Mn02)
2.2V 至12V 的工作范围。

1) 1) BQ35100是否可与碱性电池配合使用?

2) 2)它是否可以达到12V?
数据表中规定的绝对最大额定值为5.5V、但演示套件用户指南中列出了32V 的 Vbatt +至 Vbatt。

3) 3)是否有任何 TI 产品可为碱性电池应用提供库仑计数以及可能的电压测量?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Frank
    是的、您可以使用 bq35100。 它可以在累加或 SOH 模式下使用。 对于 SoH、如果 chem ID 不在我们数据库中的 chem ID 列表中、则必须由 TI 生成
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最高可达32V。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有使用12V 电池并将其与碱性电池配合使用的应用手册或参考原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有、但 EVM 用户指南介绍了如何使用具有多节配置的监测计、如您所需。
    谢谢
    Onyx