Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138、
2% OSC (250MHz)草稿的最大波特率是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Andre、我对 UCD3138A 的两个 UART 在 UARTLBAUD 中的设置3进行了抽查。 我可以将发送端的 UARTSBAUD 更改为1和2、这样可以将传输范围的减慢至大约3.1和6.1%、而且它仍然可以工作。 我还可以将 UARTLBAUD 更改为2、将 UARTSBAUD 更改为7、传输速度约为3.1%。 这种情况有效、但以 6.3%的速度将 UARTSBAUD 更改为6则没有。
因此、它似乎在相当大的范围内以高达相当高的速度工作。 因此、我不会认为这是太多的担心。
但是、我强烈建议任何系统测试的设计人员在最终系统上都要非常小心。 在这样的速度下、两个器件的发送器和接收器可能都存在不完美的时序、因为时钟速度越来越接近位速率。
该测试也是使用2个停止位完成的、因为 UCD3138A 版本在发送时至少放置2个停止位。
我没有启用 RX_Center_sample 特殊模式、只将其保留为默认模式。 我也未启用 RX_SYNC_ON_START_EN。
我应该提到的是、测试的波特率大约为490 KHz。