This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:最大 UART 波特率问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717338/ucd3138a-max-uart-baud-rate-question

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

2% OSC (250MHz)草稿的最大波特率是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andre、我不确定你的意思是什么。 如果这意味着波特率分辨率的步长、具有 A 版本的所有 UCD3138系列产品成员的波特率分频器中的位数比非 A 多3位 这意味着它们将15.625MHz ICLK 分频。 因此、波特率步长在标称312.5kHz 时变为2%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果250MHz 的误差为+2%或-2%、这意味着典型15.625MHz ICLK 将更改为15.9375MHz 或15.3125MHz。 在这种情况下、如果另一个站点没有时钟延迟、并且转换路径理想情况下没有发生属性失真、则在没有 TX/RX 误差的情况下 ucd3138a 可以实现的最大波特率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、我对 UCD3138A 的两个 UART 在 UARTLBAUD 中的设置3进行了抽查。  我可以将发送端的 UARTSBAUD 更改为1和2、这样可以将传输范围的减慢至大约3.1和6.1%、而且它仍然可以工作。  我还可以将 UARTLBAUD 更改为2、将 UARTSBAUD 更改为7、传输速度约为3.1%。  这种情况有效、但以 6.3%的速度将 UARTSBAUD 更改为6则没有。  

    因此、它似乎在相当大的范围内以高达相当高的速度工作。  因此、我不会认为这是太多的担心。

    但是、我强烈建议任何系统测试的设计人员在最终系统上都要非常小心。  在这样的速度下、两个器件的发送器和接收器可能都存在不完美的时序、因为时钟速度越来越接近位速率。  

    该测试也是使用2个停止位完成的、因为 UCD3138A 版本在发送时至少放置2个停止位。  

    我没有启用 RX_Center_sample 特殊模式、只将其保留为默认模式。  我也未启用 RX_SYNC_ON_START_EN。  

    我应该提到的是、测试的波特率大约为490 KHz。