Other Parts Discussed in Thread: LM5175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 您好!
该器件在12V 至28V 输入条件下的空载条件下的温度约为63°C。 输出电压为24V。
- 无论稳压器的负载如何(在无负载的情况下进行测试)、各种电路板都可以再现这些结果。
- 正如 在 相关问题中提到的、该器件现在正在 DCM 模式下运行。
- 滤波电感为4.7uH、额定电流为30A、饱和电流为21A (IHLP67GZER4R7M11)。
- 我们按照 LM5175快速入门工具(xls)中建议的步骤来选择组件。
有什么想法会导致这种情况?
附加了其他信息(原理图、SW1和 SW2信号、热像)。
谢谢
老挝胡