This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175:LM5175PWPR 12.0V-15.0V 至12.00V @ 10.0A

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717459/webench-tools-lm5175-lm5175pwpr-12-0v-15-0v-to-12-00v-10-0a

器件型号:LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用您的 LM5175控制器和 TI Webench 工具创建了一个降压/升压转换器。 下面是 webench 报告。 我将设计报告复制到原理图设计中、希望设计过程变得更简单、并使用它设计 PCB。

当我将所需的组件焊接到 PCB 上时、电路会导通、并产生所需的电压电平。 但经过一段时间后、该电路不再工作、并产生大约8V 的电平。 当系统处于某个小负载下时也会发生这种情况、例如为其他 IC 供电(mA)。

原理图或 webench 工具上是否存在任何错误? 下游是否存在额外电容器(总共约100uF)问题? 我还尝试将 SS 电容器增加到100nF、以从 Webench 工具提供的22nF 增加软启动持续时间。 基本上、我添加了滤波电容器、用于电路板的多个外部连接。

e2e.ti.com/.../3377.webench_5F00_design_5F00_12V_5F00_10A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Danson、

    感谢您选择 LM5175。 我没有发现您的原理图有任何明显的问题。 您能否监控 SW1和 SW2、放大以显示几个周期、以便我们可以查看是否存在可能损坏引导引脚的开关振铃? 如果您可以参阅 LM5175 EVM 原理图、您可以看到有两个7.8V 齐纳二极管用于通过 SW 节点上的开关振铃来保护 BOOT1和 BOOT2引脚不受过充电的影响。 您可以添加这些齐纳二极管并查看效果。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我将尝试添加 BZT52C8V2T 齐纳二极管、以查看是否有任何改进。

    此外、开关振铃是否有可能超过二极管的最大反向电压(@30V)。 我计划将 B230A-13-F 更改为 VR 更高(@100V)的另一个。

    最棒的

    Danson