工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我使用您的 LM5175控制器和 TI Webench 工具创建了一个降压/升压转换器。 下面是 webench 报告。 我将设计报告复制到原理图设计中、希望设计过程变得更简单、并使用它设计 PCB。
当我将所需的组件焊接到 PCB 上时、电路会导通、并产生所需的电压电平。 但经过一段时间后、该电路不再工作、并产生大约8V 的电平。 当系统处于某个小负载下时也会发生这种情况、例如为其他 IC 供电(mA)。
原理图或 webench 工具上是否存在任何错误? 下游是否存在额外电容器(总共约100uF)问题? 我还尝试将 SS 电容器增加到100nF、以从 Webench 工具提供的22nF 增加软启动持续时间。 基本上、我添加了滤波电容器、用于电路板的多个外部连接。
e2e.ti.com/.../3377.webench_5F00_design_5F00_12V_5F00_10A.pdf