Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
如 BQ40A50数据表所示、最大 Capcity 为32000mAh、过流限制为32A。 如果我将其用于具有15个并联和4个串联的电池组。 总容量为37500mAh、过流限制为150A。 我在 bq Studio 中将实际值的五分之一(5A 的校准电流为1A)、设计容量为7500mAh (实际值的五分之一)、设计容量为 CWH 11100cAh (7.5Ah*4*3.7/10)。 其他项目保留默认值。 但是、学习周期的故障容量不正确。 如何将 bq40Z50用作实际值的五分之一?