This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:如何将 BQ40Z50-R1用于容量更大的电池?

Guru**** 2812845 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718438/bq40z50-r1-how-to-use-bq40z50-r1-to-a-battery-with-larger-capacity

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

如 BQ40A50数据表所示、最大 Capcity 为32000mAh、过流限制为32A。 如果我将其用于具有15个并联和4个串联的电池组。 总容量为37500mAh、过流限制为150A。 我在 bq Studio 中将实际值的五分之一(5A 的校准电流为1A)、设计容量为7500mAh (实际值的五分之一)、设计容量为 CWH 11100cAh (7.5Ah*4*3.7/10)。 其他项目保留默认值。 但是、学习周期的故障容量不正确。 如何将 bq40Z50用作实际值的五分之一?