This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:TPS3702

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3702, TPS3700, TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718314/tps3702-tps3702

器件型号:TPS3702
主题中讨论的其他器件: TPS3700TPS3701

尊敬的先生:

客户希望考虑使用 TPS3702、并请帮助检查它、

-您需要检测直流电压下降,还是还需要检测超出+-5%容差窗口范围的交流事件?

[客户]它应该能够检测超出容差窗口的直流和交流事件。

-您是否将其定义为故障,因为5%是负载的电压容差?

[客户]是的。  刚发现我错过了附加图片。 请参阅下面的内容、监控器检测范围不应与正常电源 IC 工作输出范围重叠、也必须在负载电压范围内。

例如、假设 DDR 电源轨可能需要+/-5%的容差、并且电源 IC 设置为中心且输出容差为+/-2.5%。 这将使监护仪具有最大容差+/-1.25%。 这就是我如何获得监控器 IC 的目标容差。

 

您的应用是否具有重负载瞬态?

[客户]是的、可能会发生重负载瞬变。 它们用于 CPU 和 DDR 等内核电源。

我想了解有关电压监控器的更多信息。 我可能需要使用典型电压(1.2V、1.35V、1.8V、3、3V)监控3~4 μ A 电压轨。 我发现 TPS3702 是一个无需添加外部电阻的好选择。 但是它不支持1.35V 电压轨监控,并且增加了3~5 μ A 监控器  

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    TPS3702可监控欠压和过压情况、但 TPS3702具有固定的2%、3%、4%或5%标称阈值检测功能、并且其监控的标称电源固定不变、如表4所示。

    如果您需要可编程阈值、则可以选择 TPS3700、它允许您监测高于0.4V 的任何电压、并使用外部电阻器设置欠压和过压阈值。

    如果您希望监控多个通道的欠压和过压情况、则需要使用多个 TPS3700/TPS3702器件。 与 VDD 高达18V 的 TPS3700相比、您还可以使用 VDD 高达36V 的 TPS3701。

    我建议使用:

    1.2V 电源轨的 TPS3702CX12。 将容差设置为5%

    适用于1.35V 的 TPS3700。 使用电阻器将容差设置为5%。

    适用于1.8V 电源轨的 TPS3702CX18。 将容差设置为5%

    适用于3.3V 电源轨的 TPS3702CX33。 将容差设置为5%

    如果您需要进一步的支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我们 还开发了一些具有窗口监控和复位延时时间的器件。 请告诉我应用程序是否需要 复位延时时间或复位输出锁存、以及应用程序是否受尺寸限制。

    还请告知我们终端设备的类别是什么?

    此致、

    Antony Carvajales