Other Parts Discussed in Thread: TPS3702, TPS3700, TPS3701
主题中讨论的其他器件: TPS3700、 TPS3701
尊敬的先生:
客户希望考虑使用 TPS3702、并请帮助检查它、
-您需要检测直流电压下降,还是还需要检测超出+-5%容差窗口范围的交流事件?
[客户]它应该能够检测超出容差窗口的直流和交流事件。
-您是否将其定义为故障,因为5%是负载的电压容差?
[客户]是的。 刚发现我错过了附加图片。 请参阅下面的内容、监控器检测范围不应与正常电源 IC 工作输出范围重叠、也必须在负载电压范围内。
例如、假设 DDR 电源轨可能需要+/-5%的容差、并且电源 IC 设置为中心且输出容差为+/-2.5%。 这将使监护仪具有最大容差+/-1.25%。 这就是我如何获得监控器 IC 的目标容差。
您的应用是否具有重负载瞬态?
[客户]是的、可能会发生重负载瞬变。 它们用于 CPU 和 DDR 等内核电源。
我想了解有关电压监控器的更多信息。 我可能需要使用典型电压(1.2V、1.35V、1.8V、3、3V)监控3~4 μ A 电压轨。 我发现 TPS3702 是一个无需添加外部电阻的好选择。 但是它不支持1.35V 电压轨监控,并且增加了3~5 μ A 监控器
谢谢、Ian。