请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24079 您好!
在 BQ24079的数据表中、有两个地方提到了 Vin (low)、第23页和第26页。 但没有地方指定 Vin (low)的值。 我的第一个问题是、Vin (low)值是什么?Vin (low)循环是什么?
我的第二个问题是、如果我设置 EN2=1、EN1=0、这意味着输入电流限制由连接到 ISET 引脚的外部电阻器设定。 如果 Vin 降至低于 Vbat (reg)(对于 BQ24079为4.1V)、会发生什么情况? 器件不应进入 DPPM 模式、因为它不是 USB100或 USB500模式。 对吗? 在本例中、充电是什么? 快速充电将停止或恢复到预充电状态?
谢谢、