This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:什么是输入电压(低电平)值或输入电压(低电平)环路?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717477/bq24079-what-is-vin-low-value-or-vin-low-loop

器件型号:BQ24079

您好!

在 BQ24079的数据表中、有两个地方提到了 Vin (low)、第23页和第26页。 但没有地方指定 Vin (low)的值。 我的第一个问题是、Vin (low)值是什么?Vin (low)循环是什么?

我的第二个问题是、如果我设置 EN2=1、EN1=0、这意味着输入电流限制由连接到 ISET 引脚的外部电阻器设定。 如果 Vin 降至低于 Vbat (reg)(对于 BQ24079为4.1V)、会发生什么情况? 器件不应进入 DPPM 模式、因为它不是 USB100或 USB500模式。 对吗? 在本例中、充电是什么? 快速充电将停止或恢复到预充电状态?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、
    1) VIN (低电平)是 VIN-DPM、通常为4.5V。 我将进一步说明这一点。
    2) 2)我认为您将 VIN-DPM 模式与 DPPM 模式混淆。 请查看此应用手册 以获得更好的 www.ti.com/.../slua400a.pdf 解释
    当 VIN 降至4.1V 以下时、器件将进入 DPPM 模式、因为输出将降至4.3V (VDPPM 电压)以下。 当发生这种情况时、充电会降低并最终停止、因为输出优先级被授予、并且 IC 会尝试使输出电压高于4.3V。 最后、您进入补充模式、输出将由电池供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、

    在我的其中一个电路板上、我发现输出电压降至4.3V 以下、EN2=1 EN1=0、但它没有进入 DPPM 模式或电池补充模式。 但当我切换到 USB500模式时、它会进入电池补充模式。 因此、我想知道 DPPM 模式可能仅适用于 USB500和 USB100模式。 请确认。
    我想知道的另一件事是、如果在快速充电阶段和非 USB500或 USB100模式下、Vin 降至4.3V 以下、甚至 BQ24079的4.1V 以下、电池充电会发生什么情况? 它是进入 DPPM 模式还是其他模式?
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、
    无论 EN1和 EN2设置如何、DPPM 模式始终存在。 在某些情况下、DPPM 电压低至4.2V。
    在非 USB500或 USB100模式下、如果 VIN 降至4.3V 以下、您将进入 DPPM 模式。 VIN 下降将导致 VOUT 下降、这将导致 DPPM 模式下的充电电流减小。