This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:负载瞬态响应与放大器;OVP

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319EVM-136, TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717690/tps53319-load-transient-response-ovp

器件型号:TPS53319

您好!

  我对 TPS53319EVM-136的交叉频率感到困惑。 当开关频率为500kHz 时、交叉频率约为11.63kH。 为什么 EVM 在如此低的交叉频率下具有如此快速的响应? 以及决定其带宽?的因素

  此外、我将 FB 引脚拉至 GND 以测试 OVP。 Vout 增大、然后电路锁存高侧 MOSFET 驱动器并锁存低侧 MOSFET 驱动器、LL 的电压低、Vout 减小、如图所示。 但是、为什么在这之后开关会再次工作、如图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS53319数据表的第8节介绍了该 D-CAP 拓扑。 此外、TI 网站还提供了许多有关此主题的文章。 请在此处查看示例链接(https://training.ti.com/power-tips-dcap-vs-voltage-mode)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPS53319监控 FB 电压以实现 UV 和 OV 功能。 当您将 FB 下拉至接地时、IC 可能会看到 UV 而不是 OV。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第8.3.8节。
    您可以重新发布波形吗? 我无法看到波形。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 波形。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还需要监测波形上的 FB 电压。 第一组多个脉冲是由 FB 接地短路引起的。 由于 FB 信号低于基准电压、因此控制器产生的脉冲更多。  最好先查看 FB 信号、了解哪个保护功能会生效和失效。

    套件