请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53319 您好!
我对 TPS53319EVM-136的交叉频率感到困惑。 当开关频率为500kHz 时、交叉频率约为11.63kH。 为什么 EVM 在如此低的交叉频率下具有如此快速的响应? 以及决定其带宽?的因素
此外、我将 FB 引脚拉至 GND 以测试 OVP。 Vout 增大、然后电路锁存高侧 MOSFET 驱动器并锁存低侧 MOSFET 驱动器、LL 的电压低、Vout 减小、如图所示。 但是、为什么在这之后开关会再次工作、如图所示?