Other Parts Discussed in Thread: BQ77905
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77905 尊敬的所有人:
我使用 BQ77905设计13芯 电动自行车检测板、 我有一些问题:
芯片的 BQ77905 AVDD 范围为2.1~ 3.25v。 如此大的误差会导致温度检测误差?
2. BQ77905数据表第25页 推荐 的13s 原理图 是从高到低5+5+3 (高端5S、中级5S、低端3S)。如果我设计的原理图是从高到低3+5+5、 那 可以吗?
执行 SCD 测试、我发现 DSG 输出 波形 将缓慢下降、直至达到短路延迟时间、然后快速下拉至 VSS。如下所示
、如果在 VDD 引脚上添加二极管(D2)、则不会出现前面所述的电压下降问题。SCH 如下所示
向 VDD 添加二极管会产生什么不良影响?
4.in 13s 堆栈设计、底部 BQ77905、在 LD 引脚和 PACK 之间- RLD、如何选择 RLD 电阻值?