请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51116 大家好、
我们正在深入了解我们的 TPS51116在我的客户端用于 DDR4电源、我们是否有为 TPS51116的 DDR4供电的参考原理图? 条件如下:
VIN=12V、V5IN=5V、VDDQ=1.2V、VTT=0.75V、IVTT=3A
BTW、另一个问题是 TPS51116具有 DCAP 模式和电流模式、哪种模式更适合为 DDR4供电? 为什么?
此致、
Sulyn