This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940使第一季度电池采样误差放电

Guru**** 2547740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718369/bq76940-bq76940-discharges-the-first-quarter-battery-sampling-error

器件型号:BQ76940

尊敬的所有人:

我们的客户遇到如下问题

当应用 BQ76940芯片时、发现放电(电流10A-50A)时第一部分中的电压误差较大、并且其他电压正常收集。

如以下两幅图所示、C48两端的电压和使用 BQ76940测得的电压均大于100mV。

如果没有放电、误差在5mV 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、伊斯天、
    显然、客户在电路板和感应电阻器的接地之间具有高电阻。 这将在放电期间导致 C0上出现负电压、bq769x0无法测量负电压、因此显然会降低电池1的电池电压。
    客户可能会考虑替代接地、如 www.ti.com/.../slua749 图22至24所示、但请注意高电阻或阻抗路径中产生的瞬态损坏。