This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067:TPS62067

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067, TPS3702, TPS386000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717744/tps62067-tps62067

器件型号:TPS62067
主题中讨论的其他器件: TPS3702TPS386000

尊敬的先生:

我们需要设计符合下图要求的电压监控器机制。 目前、PGOOD 信号用于电源序列和错误检测。 但对于大多数应用、最小检测电压将小于工作电压范围、因此违反了规则。 例如、TPS62067具有 PGOOD 下降阈值典型值。 90%、不适合容差为5%的应用。

问题是:

对于具有低电压容差的应用(例如5%)、将选择什么解决方案? 是否有具有高敏感 PGOOD 信号的电源 IC、或者我应该选择另一个电源监控器 IC?

对于独立监控器 IC、请帮助提供一些建议。 请参阅以下规格:

(a) 4输入、可变电压检测范围应包括1.2V~3.6V、目标容差为+/- 1%。

(b) 1输入、可变电压检测范围应包括3V~3.6V、目标容差为+/- 2%。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    很高兴为您提供支持。

    我有一些问题:

    -您需要检测直流电压下降,还是还需要检测超出+-5%容差窗口范围的交流事件?

    -您是否将其定义为故障,因为5%是负载的电压容差?

    您的应用是否具有重负载瞬态?

    该器件(以及许多其他器件)的内部 PG 不是为精确检测负载的输入电压容差而构建的、因此阈值设置为90%、检测相对较慢。 其目的是检测一般的"无电压"故障或用于定序。

    如果您需要在精度和带宽方面非常严格地进行电压监控、我不能只建议使用电压监控器。 TPS3702是一个很好的示例。 我建议您在 TPS3702上打开一个专门的帖子、以便为您提供更深入的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢你的帮助。

    关于您的以下问题:

    -您需要检测直流电压下降,还是还需要检测超出+-5%容差窗口范围的交流事件?

    [客户]它应该能够检测超出容差窗口的直流和交流事件。

    -您是否将其定义为故障,因为5%是负载的电压容差?

    [客户]是的。 我刚刚发现我错过了附加图片。 请参阅下面的内容、监控器检测范围不应与正常电源 IC 工作输出范围重叠、也必须在负载电压范围内。

    例如、假设 DDR 电源轨可能需要+/-5%的容差、并且电源 IC 设置为中心且输出容差为+/-2.5%。 这将使监护仪具有最大容差+/-1.25%。 这就是我如何获得监控器 IC 的目标容差。

    您的应用是否具有重负载瞬态?

    [客户]是的、可能会发生重负载瞬变。 它们用于 CPU 和 DDR 等内核电源。

     

    我们想了解有关电压监控器的更多信息。 客户可能需要使用典型电压(1.2V、1.35V、1.8V、3、3V)监控3~4 μ A 电压轨。 我们发现 TPS3702 是一种无需添加外部电阻的理想选择。 但是它不支持1.35V 电压轨监控,而且增加3~5 μ A 监控 IC 也占用了很大的 PCB 尺寸。 您认为 TPS386000是一个不错的选择吗?

    谢谢、Ian。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、

    根据您的答案、您确实需要专用电压监控器。

    要获得任何建议、请打开一个专门用于 TPS3702的新帖子并对其进行标记。 您可以咨询您的建议、该器件的专家将为您提供支持。

    如果我回答了与 TPS62067相关的问题、请就此帖子提供您的反馈。