主题中讨论的其他器件: TPS3702、 TPS386000
尊敬的先生:
我们需要设计符合下图要求的电压监控器机制。 目前、PGOOD 信号用于电源序列和错误检测。 但对于大多数应用、最小检测电压将小于工作电压范围、因此违反了规则。 例如、TPS62067具有 PGOOD 下降阈值典型值。 90%、不适合容差为5%的应用。
问题是:
对于具有低电压容差的应用(例如5%)、将选择什么解决方案? 是否有具有高敏感 PGOOD 信号的电源 IC、或者我应该选择另一个电源监控器 IC?
对于独立监控器 IC、请帮助提供一些建议。 请参阅以下规格:
(a) 4输入、可变电压检测范围应包括1.2V~3.6V、目标容差为+/- 1%。
(b) 1输入、可变电压检测范围应包括3V~3.6V、目标容差为+/- 2%。
谢谢、Ian。