This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:SoC 错误,TrueRC 小于零

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716411/bq34z100-g1-soc-wrong-truerc-is-less-than-zero

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIOGPCCHEM

尊敬的所有人:

我将 BQ34z100-G1 与3s3p (4.2V、2200mAh、总电压为12.6V、6600mAh)锂电池(ICR18650)配合使用。

我没有 bqstdio、没有 EV 板 、只能使用 I2C 与我自己的开发板通信。

到目前为止、我已经使用 I2C 设置了后续项目。

子类 ID:48  CC 阈值= 2200*3*0.9

2.子类 ID:48  设计容量=2200*3.

3.子类 ID:48   设计能量=2200*3*4.2

     4、子类 ID:64位 VOLTSEL = 1、采用 PACK 配置

子类 ID:64   串联电池数= 3.

6.subclass ID:68 闪存更新正常单元电压=2183 (2800*3*5000/19240)

7.subclass ID:82 Qmax Cell 0=2200*3.

8:子类 ID:104 分压器= 19240 (使用万用表校准、我可以读取实际电压使用命令0x08、Voltage ())

问题是:我无法获得正确的 SoC。

  在   本例中,当 vol 低于11.4V 时,SoC 始终为0,而 TrueRC()将小于0 (例如0xfad2)。

如果我在11.4V 至11.6V 的电压范围内为电池充电、SoC 最高可达100。

我认为在9V 至12.6V 电压范围内、正确的 SOC 应该是0至100。

我的设置有什么问题 、以及我设置为 正确读取 SOC 的数据闪存还有什么问题。  

此致、  

Haokai Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haokai、

    要求 bqStudio 和 EV2400开发黄金映像并使用此监测计投入生产。 例如、我怀疑您没有对 ChemID 进行编程以获得精确的 SOC。 您可以通过 I2C 配置各种设置、但需要配置许多设置。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel Angel Rios:

    感谢您的回复、

    是的、我 没有对  ChemID 进行编程、因此 应该将哪些设置配置到 DF 、而不 是 bqStudio 和 chemID 部件。   

    我能否通过 I2C 获得完整的设置列表以获得正确的 I2C 、因为我没有 bqStudio 和 EV2400。

    此致、  

    Haokai Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Haokai Sun、您好!

    请按照 GPCCHEM 工具文档中的说明创建一个日志、以确定您的应用中需要使用什么化学 ID。

    完成此操作后、请告诉我该工具返回的化学 ID、我将从监测计向您发送 DFFS 导出。 这将包括您需要在进行上述设置之前运行的一系列 I2C 命令、以设置电池的化学 ID。

    强烈建议改用 bqStudio 和 EV2400/EV2300工具链来开发器件的黄金映像。 这是因为日志记录功能、校准等已经被应用到一个工具中、该工具旨在节省您的时间并从您的设置依赖项中删除 TI 工程师。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bryan Kahler:

    我没有创建日志的工具。
    我的 EV2400正在进行中、我将使用 bqStudio 获取日志并进行开发。
    非常感谢!

    此致、
    Haokai Sun