主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO、 GPCCHEM
尊敬的所有人:
我将 BQ34z100-G1 与3s3p (4.2V、2200mAh、总电压为12.6V、6600mAh)锂电池(ICR18650)配合使用。
我没有 bqstdio、没有 EV 板 、只能使用 I2C 与我自己的开发板通信。
到目前为止、我已经使用 I2C 设置了后续项目。
子类 ID:48 CC 阈值= 2200*3*0.9
2.子类 ID:48 设计容量=2200*3.
3.子类 ID:48 设计能量=2200*3*4.2
4、子类 ID:64位 VOLTSEL = 1、采用 PACK 配置
子类 ID:64 串联电池数= 3.
6.subclass ID:68 闪存更新正常单元电压=2183 (2800*3*5000/19240)
7.subclass ID:82 Qmax Cell 0=2200*3.
8:子类 ID:104 分压器= 19240 (使用万用表校准、我可以读取实际电压使用命令0x08、Voltage ())
问题是:我无法获得正确的 SoC。
在 本例中,当 vol 低于11.4V 时,SoC 始终为0,而 TrueRC()将小于0 (例如0xfad2)。
如果我在11.4V 至11.6V 的电压范围内为电池充电、SoC 最高可达100。
我认为在9V 至12.6V 电压范围内、正确的 SOC 应该是0至100。
我的设置有什么问题 、以及我设置为 正确读取 SOC 的数据闪存还有什么问题。
此致、
Haokai Sun