This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:输出电压调节故障

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718128/ucc28710-output-voltage-regulation-failure

器件型号:UCC28710

亲爱的朋友,您好  

我已经设计了一个使用 UCC28710的50W 反激式转换器、将180V~/260V~转换为54VDC、原理图附在 Post 上。 IC 打开、但未调节输出电压。 空载条件下的各种输入的一些结果如下所示:  

输入(V~)           输出(VDC)

186.             49.2.
213.             54
220             56.2.
253.             63.  

遗憾的是、当输入电压低于75V 时、输出电压会上升至120V、这将带来极大的危险。  
VS 引脚波形:

变压器的 FB 引脚  

e2e.ti.com/.../7120.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您关注 UCC28710。 施加负载时转换器是否能够进行调节?  

    此致、

    本·洛夫