请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28710 亲爱的朋友,您好
我已经设计了一个使用 UCC28710的50W 反激式转换器、将180V~/260V~转换为54VDC、原理图附在 Post 上。 IC 打开、但未调节输出电压。 空载条件下的各种输入的一些结果如下所示:
输入(V~) 输出(VDC)
186. 49.2.
213. 54
220 56.2.
253. 63.
遗憾的是、当输入电压低于75V 时、输出电压会上升至120V、这将带来极大的危险。
VS 引脚波形:
变压器的 FB 引脚