This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:CTRL 调光模式下的 TPS61160 TPS61161 TPS61165占空比精度

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36923, LM36274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718104/tps61165-tps61160-tps61161-tps61165-duty-cycle-accuracy-when-ctrl-dimming-mode

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件:LM36923LM36274

对于 RD 设计、TPS6116X 是否具有类似的调光宽度参数?

我在数据表中看到、没有最小调光占空比和最小调光时间参数。 空白仅一行

我们需要了解部件调光占空比低至0.1%~1%、 1%~5%精度以修改背光。 谢谢、它更有可能影响模块和器件兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lanjie,
    感谢您选择 TPS6116X、这些器件的输出电流容差取决于 FB 精度和电流传感器电阻器精度。 典型的 FB 精度为2%、因此在不同的应用中保证其精度有点困难。 如果您需要非常高的精度控制、您可以尝试使用 LM36923、LM36274等器件、这些器件具有非常高的精度和数字控制。 谢谢。
    肖恩