Other Parts Discussed in Thread: LM36923, LM36274
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165 主题中讨论的其他器件:LM36923、 LM36274
对于 RD 设计、TPS6116X 是否具有类似的调光宽度参数?
我在数据表中看到、没有最小调光占空比和最小调光时间参数。 空白仅一行
我们需要了解部件调光占空比低至0.1%~1%、 1%~5%精度以修改背光。 谢谢、它更有可能影响模块和器件兼容性。