请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27742-G1 主题中讨论的其他器件:BQ30Z554-R1、 BQSTUDIO、 BQEVSW、 bq27541-G1、 bq27541
尊敬的 TI 专家:
是否有简单的方法可以进入 HDQ? BQstudio 没有用于 BQ27742的 I2C 转 HDQ 按钮。 但是、在另一篇建议使用 EVSW 进入 HDQ 模式的文章中、我仅在 TI 网站上找到了适用于 BQ30Z554-R1的 EVSW。 非常感谢。