This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:进入 bq27742的 HDQ 模式

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ30Z554-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717636/bq27742-g1-enter-hdq-mode-for-bq27742

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:BQ30Z554-R1BQSTUDIOBQEVSWbq27541-G1bq27541

尊敬的 TI 专家:

是否有简单的方法可以进入 HDQ? BQstudio 没有用于 BQ27742的 I2C 转 HDQ 按钮。   但是、在另一篇建议使用 EVSW 进入 HDQ 模式的文章中、我仅在 TI 网站上找到了适用于 BQ30Z554-R1的 EVSW。 非常感谢。

用于 bq30z554-R1的 BQ 评估软件(bqEVSW) v0.0.92

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bruce
    遗憾的是、bq27742的 bqstudio 没有用于将器件置于 HDQ 中的一键按钮。 但是、您可以将 bqstudio 用于另一个器件来诱骗系统。 方法如下:
    -断开连接至计算机的 USB 电缆,断开监测计与计算机的连接
    启动 bqstudio 并选择监测计、然后选择 bq27541-G1。
    -现在通过重新连接 USB 电缆插入 bq27742监测计。
    - bq27541的 bqstudio 将检测通信、您应该能够单击此处的 i2c 至 HDQ 按钮并将器件置于 HDQ 模式。

    但愿这对您有所帮助。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:
    是的、它非常有用。 非常感谢您的支持。