This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:模拟调光精度取决于 tDEL

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717314/tps92518-analog-dimming-accuracy-depend-on-tdel

器件型号:TPS92518

 

你好

感谢您的支持。

我的客户现在正在为 TPS92518设计 ES 硬件/软件。

TPS92518的困难在于、它们只有一个 PCB、但它们是

使用具有0.1%调光的不同 LED (36V/1A 和12V/1A)。

请参阅随附的 PPT。

问题1.

我们在 TPS92518数据表中看到 tDEL=58ns (typ)、110ns (MAX)。

我们的理解是、110ns 是最坏的情况 、包括 芯片(批次)差异。

在 Ta=150deg-C 和典型芯片的位置、我们可以看到图5上的 tDEL=73ns。

芯片(Lot)之间的差值应为 110-73=37ns。

因此、如果芯片出现差异、我们应该将 tDEL=58ns (typ)+37ns=95ns 视为 Ta=30deg-C?

否则,如果 Ta 较低,则“37ns”要小得多?

 

问题2.

如果可用、您是否具有 tDEL 的最小值? (58ns (典型值)/110ns (最大值)...和最小值??)

 

问题3.

您是否建议仅进行分流 FET 调光、而不是模拟调光+分流 FET 调光

如果 TOFFMAX 调优良好、分流 FET Rdson 会很小、并且需要仔细使用钳位二极管?

我们提出问题的原因是、如果 ILED=200mA、ILED 有差异取决于

由于 tDEL 的影响,VLED (占空比/开关频率),甚至相同的 TOFF/PKTH  。

 。 请参阅随附的 PPT 文件第4…(A)页。

一个想法是在外部监控 ILED 并通过 MCU 更改 PKTH、但是

客户表示 不容易进行准确的测量。

 

 

问题4.

客户打算使用 TRR 为48ns 的开关 FET (随附数据表)。

请 您发表您的意见吗? (其 TRR 是否太慢?)

 

问题5.

即使 在相同的 TOFF、相同的 VLED、相同的 Vin、

开关频率的变化 取决于 PKTH。

它也变得越来越高/更低 取决于占空比。

( 请参阅随附的 PPT 第4 (B)和(c)页)

请您就原因发表评论吗?

很抱歉 、每次都有这么复杂的问题、但请您提出建议。

此致

 

 

 

 

e2e.ti.com/.../VIN_5F00_55V_5F00_36VLED_5F00_12VLED_5F00_english.pptx

e2e.ti.com/.../AP10TN028YT_5F00_Datasheet_5F00_Package.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanji、

    1) 1)这意味着58ns 是典型值、110ns 是任何器件可以拥有的最大值。 如果延迟导致太多的不准确性、则可能需要100%分流 FET 调光。

    2) 2)这是数据表中未指定的内容、还有许多其他内容会导致设定点精度的延迟和变化。 如果是分流 FET 调光问题、则最好进行调光。

    3) 3)模拟调光不仅仅是 tdel 时的变化。 电感器精度以及感测电路中的所有偏移都起着更大的作用。 如果在5:1时模拟调光的精度不够好、则切换到所有分流 FET 调光更有意义。

    4) TRR 是 MOSFET 体二极管恢复。 MOSFET 体二极管不用于 TPS92518降压转换器、因此无需担心。

    5) 5)开关频率取决于输入电压、输出电压、关断时间电路的精度。 当 Iout 更改 Vout 时、Vout 更改开关频率时会更改。 TPS92518不是固定频率转换器、而是恒定电流纹波转换器。 总 Vout 或 Vin 发生变化、因此占空比会发生变化。 这可能是 LED 堆栈电压变化、电路中的损耗变化等 该器件以500KHz 至1.1MHz 的频率运行、因此延迟将是设计中的一个较大部分。

    12V 和36V 工作电压似乎有很大不同的输出电压。 如果是模拟调光、则可能需要调整值以使电流类似。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin-San

    感谢您的建议!!

    客户和我正在仔细考虑、因为 Sunt FET 的1A 切换可能会产生较大的尖峰。

    总之,感谢您的回答,

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanji、

    如果没有输出电容器、则尖峰不应太大、只应是 MOSFET 的输出电容。  如果产生的 EMI 成为一个问题、则可能需要稍微减慢一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin San

    感谢您 的建议!

    我将与客户讨论。

    再次感谢你。