This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 即 BQ27542?电池容量?14500or32000 μ A

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717608/which-is-bq27542-max-battery-capacity-14500or32000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Changshi
    14500mAh。 如果您需要将其用于更大容量的电池组、请参阅以下应用手册。
    www.ti.com/.../slua760
    谢谢
    Onyx