This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940工作流程

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716578/bq76940-bq76940-workflow

器件型号:BQ76940

您好!

我正在基于 BQ76940设计 BSM、但我对工作流程有点困惑、例如何时关闭具有充电器检测功能的充电 MOSFET。

1.关闭 BMS 的电源(使用电源开关时、断电时不会向 BQ76940供电、因此 DSG 和 CHG MOSFET 都关断。

2.在电源仍然关闭的情况下,插入电池组插头时不会出现浪涌或尖峰。

3.为 BQ76940加电,此时 DSG 和 CHG 均上升至12v 充电和放电 MOSFET 均导通,SysCtrl2 = 0x43。

现在、当充电器被插入时、充电立即开始、充电电流也被测量、但是由于充电 MOSFET 被提早打开(在上面的步骤3中)、因此充电检测无法检测到充电器插入动作

5.充电完成后,系统可以通过关闭充电 MOSFET SysCtrl2 = 0x42来终止充电过程。

我的问题是:  

1.我是否需要始终或默认情况下关闭电荷 MOSFET (sysctrl2 = 0x42)以进行电荷检测就绪? 检测到充电器插件时,打开充电 MOSFET (sysctrl2 = 0x43),充电过程完成后,再次关闭充电 MOSFET (sysctrl2 = 0x42)?  

PK Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chan:

    一般做法是从系统侧而非 BMS 管理系统的关闭和打开。 BMS 系统通常是一个常开系统、因此可以保护您的电池组、如果您进行某种监测、监测计可以记录一段时间内的数据。 此外、切断 bq76940的电源将强制执行 POR、该 POR 随后将清除保护设置的 EEPROM 设置、然后您的 MCU 将不得不反复重写这些设置。 我们不建议您通过打开保护 FET 并关闭 bq76940来实现系统电流电源的这种做法。 保护 FET 仅在发生保护跳闸而不是常规关断/导通功能时才可切断电源。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您的快速回答、让我们将复位 BQ 问题放在一边、我的主要问题是:  

    1.我的系统始终在 CHG 和 DSG MOSFET 上运行(sysctrl2 0x43),但当 CHG MOSFET 打开时,我无法检测充电器插件的操作并立即开始充电,假设没有必要检测充电器插件充电完成后如何进行?

    2.充电完成后、立即关闭 CHG (sysctrl2 0x42)(当然、我可以使用蜂鸣器通知用户充电完成)、 然后、他/她将充电器拔出(此时 sysctrl2仍为0x42)、由于它是0x42、因此我可以检测充电器是否已拔出插头?  

    3.保持监视卸载操作(CHG_DET 上的电压),当检测到卸载时,我可以将 sysctrl2设置为0x43准备放电?  

    抱歉、我的英语不好、但我不熟悉 BMS 设计、希望您能指出我的错误、或者(T.I.)有更好的工作流程建议。

    PK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PK:

    您能否监测流经感应电阻器的电流、以确定充电器是否已连接、而不是关闭 CHG FET。 我们不建议关闭 CHG FET、因为这是为了提供保护、而不是作为正常 BMS 工作流程的一部分。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Matt Sunna"]

    您能否监测流经感应电阻器的电流、以确定充电器是否已连接、而不是关闭 CHG FET。  

    [/报价]

    您好、Matt、

    当然、我不会关闭 CHG FET 以进行充电器插件检测、是的、我们有监控电流、我的意思是:  

    CHG 和 DSG FET 需要在放电时正常导通(sysctrl2 = 0x43)

    2.当充电器被连接/插件时、由于 CHG FET 被打开(sysscl2 = 0x43)、因此我们无法告知充电器被检测电路插入(由 T.I.建议)、但是我们可以监控 CHG 电流、当发生 OV 时、BQ 会将 sysctrl2更改为0x42立即关断 CHG FET、 或者 充电过程已完成(电池电压增量满足我们的预设值)我们的 MCU 将 SYSCTRL2更改为0x42以关断 CHG FET。

    此时 CHG FET 关闭、DSG FET 打开、SYSCTRL2 = 0x42、充电器仍处于连接状态、电池组电压未满、因为电池电压增量已满足我们的预设值

    4.除非用户干预,如不插电充电器,否则此状态将一直保持

    5.为了检测用户的非插拔充电器操作是基于充电器检测电路的(T.I.建议),因为现在 CHG FET 已关闭(sysctrl2仍为0x42),我可以判断充电器是否已插电。

    6.如果充电器未插上电源(充电器检测电路压降),我将 CHG FET 重新接通(sysctrl2 0x43),以实现正常放电操作  

    很抱歉,Matt,好像我反复重复我的解释,请帮我查看工作流程:)

    PK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PK:

    感谢您重新解释流程。 我想我现在已经清楚地理解了。 我认为这应该起作用、因为听起来好像没有办法在不拔下充电器的电源的情况下将其打开。 通常情况下、FET 仅在故障条件下使用、但我可以看到您为什么要在应用中以这种方式使用 FET。

    此致、
    Matt