您好!
我正在基于 BQ76940设计 BSM、但我对工作流程有点困惑、例如何时关闭具有充电器检测功能的充电 MOSFET。
1.关闭 BMS 的电源(使用电源开关时、断电时不会向 BQ76940供电、因此 DSG 和 CHG MOSFET 都关断。
2.在电源仍然关闭的情况下,插入电池组插头时不会出现浪涌或尖峰。
3.为 BQ76940加电,此时 DSG 和 CHG 均上升至12v 充电和放电 MOSFET 均导通,SysCtrl2 = 0x43。
现在、当充电器被插入时、充电立即开始、充电电流也被测量、但是由于充电 MOSFET 被提早打开(在上面的步骤3中)、因此充电检测无法检测到充电器插入动作
5.充电完成后,系统可以通过关闭充电 MOSFET SysCtrl2 = 0x42来终止充电过程。
我的问题是:
1.我是否需要始终或默认情况下关闭电荷 MOSFET (sysctrl2 = 0x42)以进行电荷检测就绪? 检测到充电器插件时,打开充电 MOSFET (sysctrl2 = 0x43),充电过程完成后,再次关闭充电 MOSFET (sysctrl2 = 0x42)?
PK Chan