Other Parts Discussed in Thread: TPS560200, TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560200 主题中讨论的其他器件: TLV62568
您好!
我需要对最大占空比进行更多说明。 TPS560200数据表中通常给出65%的值、但没有对此进行说明。
有趣的是、对于 Webench 仿真、可实现70%的精度、DS 表示最短关断时间可高达400ns、这意味着在600kHz 时最大占空比为76%。
对于730KHz、该数字降至71%。 这仍然远高于65%……
当运行 Vin=5V、Vout=3.3V/200mA 时、Webench 会显示730KHz FSW。 但是、根据 DS (图4和图5)、这是不可能实现的、在该图中、我们看到对于这个特定情况、它应该比600kHz 更低。
1-我们的案例中实际的 FSW 应该是什么?
2-您能不能告诉我们更多关于什么物理因素将占空比限制为65%,即使在我们的情况下(5V->3.3V/200mA)?
我们需要更准确地了解在什么温度下、等等、3.3V 在5V 输入和200mA 负载下可能会下降。
谢谢。
M.A.M