This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:说明占空比

Guru**** 2386180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200, TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717301/tps560200-clarifying-duty-cycle

器件型号:TPS560200
主题中讨论的其他器件: TLV62568

您好!

我需要对最大占空比进行更多说明。 TPS560200数据表中通常给出65%的值、但没有对此进行说明。

有趣的是、对于 Webench 仿真、可实现70%的精度、DS 表示最短关断时间可高达400ns、这意味着在600kHz 时最大占空比为76%。

对于730KHz、该数字降至71%。 这仍然远高于65%……

当运行 Vin=5V、Vout=3.3V/200mA 时、Webench 会显示730KHz FSW。 但是、根据 DS (图4和图5)、这是不可能实现的、在该图中、我们看到对于这个特定情况、它应该比600kHz 更低。

1-我们的案例中实际的 FSW 应该是什么?

2-您能不能告诉我们更多关于什么物理因素将占空比限制为65%,即使在我们的情况下(5V->3.3V/200mA)?
我们需要更准确地了解在什么温度下、等等、3.3V 在5V 输入和200mA 负载下可能会下降。

谢谢。

M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看我的输入:

    开关频率为600kHz。

    占空比与输入电压、输出电压、Rdson、DCR、二极管、 PCB 电阻、因此为了确保电路板具有更好的性能、我们建议最大占空比为65%。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 MAM:

    对于5V 输入电压、TLV62568是一款更具成本效益的器件、没有占空比限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    但是 、不能选择通过重新认证的 PCB 旋转。

    谢谢。