This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:通信错误 bqEVSW

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717356/bq20z655-r1-communication-error-bqevsw

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件:BQEVSWEV2400

您好!
当电路板由电池组供电时、我尝试刷写电路板上的 DFI。 但在刷写过程中、我遇到通信错误。 之后、bqEVSW 仅显示无确认:vb_T2H_nack。 现在、它无法自动检测器件。 SBS 窗口为空。 在 Pro 屏幕上读取 SBS 命令0D 时显示相同的错误。 但我仍然可以在 REG33上测量3.3V、在 REG25上测量2.5V。 有什么可以尝试的东西、还是应该假设器件已死?

当我±在没有连接电源适配器的情况下尝试闪存时、会发生这种情况。 EV2400和 bqEVSW 可以与另一个电路板配合使用、因此运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您似乎已经尝试了所有正确的操作。
    通常、如果器件发生故障、则对 DFI 进行编程不应使器件发生故障。
    您是否已尝试对器件进行完整的下电上电以查看0D 命令是否正常工作?
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已尝试重新连接电池和电源适配器。 不管用。 充电和放电也被禁用。 但 REG33和 REG25可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、它确实听起来像是器件被欺骗了。
    无法恢复此设备。
    此致、
    Swami