Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ20Z655-R1 主题中讨论的其他器件:BQEVSW、 EV2400
您好!
当电路板由电池组供电时、我尝试刷写电路板上的 DFI。 但在刷写过程中、我遇到通信错误。 之后、bqEVSW 仅显示无确认:vb_T2H_nack。 现在、它无法自动检测器件。 SBS 窗口为空。 在 Pro 屏幕上读取 SBS 命令0D 时显示相同的错误。 但我仍然可以在 REG33上测量3.3V、在 REG25上测量2.5V。 有什么可以尝试的东西、还是应该假设器件已死?
当我±在没有连接电源适配器的情况下尝试闪存时、会发生这种情况。 EV2400和 bqEVSW 可以与另一个电路板配合使用、因此运行正常。