请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5912 您好 E2E 团队。
我们的一位客户希望在 Ta =-10°C、Ta =+25°C、Ta =+60°C 时降低 PDmax (最大功耗)
如果您能让我知道这些参数、我将不胜感激。
谢谢、此致。
Jonathan。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.