主题中讨论的其他器件: LM3409
我有两个完全相同的板、用于驱动基于 LM3409HV 的定制 LED (5V、4A)。 其中一个在12V 和24V 电源上都运行良好。 但是、另一个不能在24V 上正常运行、但在12V 电源上正常运行。 它仅显示1A 的恒定电流、并且 P-MOSFET 变得非常热。
我在这里附上了原理图。 我还附加了它所基于的 WEBENCH 设计。
我缺少什么? 更重要的是、如何解决这个问题?
e2e.ti.com/.../Design-_2300_48-webench_5F00_design_5F00_3851011_5F00_48_5F00_971625659.pdf