请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24073 主题中讨论的其他器件:BQ24074
还没有机会测试芯片、
在阅读 bq2407x 系列的数据表时、我很困惑 OUT (10、11)的输出电压是否已稳压?
电源是来自 IN 还是 BAT、从而使 bq24074等稳压电压达到4.2V 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.