This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:输出电压

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717703/bq24073-output-voltage

器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件:BQ24074

还没有机会测试芯片、

在阅读 bq2407x 系列的数据表时、我很困惑 OUT (10、11)的输出电压是否已稳压?

电源是来自 IN 还是 BAT、从而使 bq24074等稳压电压达到4.2V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当 VIN 大于 VOUT (REG)+ IN 至 OUT 压降电压(约为300mV)时、OUT 引脚会进行稳压。 如果器件仅由 BAT 供电、则不会调节输出、并且器件充当直通器件。