This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:冗余 PSU 中的并联 LM5119

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119, UCC39002, TPS40050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717322/lm5119-parallel-lm5119-in-redundant-psu

器件型号:LM5119
主题中讨论的其他器件: TPS40050UCC39002

您好、专家、

客户希望将 LM5119纳入其冗余 PSU。

条件:

PSU1 12V 来自 LM5119 ( 交错单路输出)

来自 LM5119的 PSU2 12V ( 交错单路输出)

LM5119参考设计是否包含 该申请的电流共享?  现在我们想知道将 PSUx 与 LM5119并联的任何问题。

谢谢。

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    PSU1和 PSU2是两相还是四相设计?

    LM5119可用于单输出两相设计。 该参考设计可在数据表第31页上找到。

    此外、两个 LM5119可用于交错式四相设计。 相关信息位于数据表第20页。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    对于冗余申请人、我们说 LM5119也是一样的、如下申请人报告图2所示。
    有两个 PSU、其中每个都有一个 LM5119 (与单个输出交错)内部、然后系统将并联2个 PSU。

    使用 UCC39002负载共享控制器的负载共享 TPS40050模块(slua311.pdf)
    www.ti.com/.../slua311

    对于此申请人、需要考虑当前的共享。
    我们是否有参考设计或需要考虑任何问题?

    谢谢。

    此致、

    黎家祥



    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric.Lai@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    当两个 LM5119协同工作时、一个应为主器件、另一个应为从器件。
    主器件使用控制环路来调节 Vout 并向从器件提供 COMP 信号。
    如果主器件不工作或被移除、则从器件将无法再工作。

    我们无法将两个器件都设置为主器件、因为无法实现两个器件之间的电流共享。
    因此、两个 LM5119不能用于冗余设计。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    谢谢。
    您认为我们是否可以将 UCC39002用于此冗余申请人?

    此致、
    黎家祥

    现场应用工程师
    德州仪器台湾有限公司
    O:+886-2-2175-2582
    M:+886-909-262-582
    电子邮件:Eric.Lai@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我认为 UCC39002可以与 LM5119器件配合使用以实现冗余应用。

    谢谢