请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5119 主题中讨论的其他器件: TPS40050、 UCC39002
您好、专家、
客户希望将 LM5119纳入其冗余 PSU。
条件:
PSU1 12V 来自 LM5119 ( 交错单路输出)
来自 LM5119的 PSU2 12V ( 交错单路输出)
LM5119参考设计是否包含 该申请的电流共享? 现在我们想知道将 PSUx 与 LM5119并联的任何问题。
谢谢。
此致、
黎家祥
现场应用工程师
德州仪器台湾有限公司
O:+886-2-2175-2582
M:+886-909-262-582
电子邮件:Eric.Lai@ti.com