This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5001A:外部 MOSFET 驱动器故障

Guru**** 2612745 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716976/tl5001a-trouble-with-external-mosfet-driver

器件型号:TL5001A
主题中讨论的其他器件:TL5001

您好!

我长时间使用 TL5001而不会出现任何问题、但我使用此 PWM 控制器时没有任何外部 MOSFET 驱动器。 一个新设计需要更高的效率、我已经尝试使用我在"使用脉宽调制器 TL5001"(SLVAE05、第9页)中找到的电路。 实际上、输入为28V/10A、输出可达200W。 反馈是 Vreg 和 PowerGNDout 之间的电阻器网络。

e2e.ti.com/.../regulation_5F00_HT_2D00_r_E900_gulation-haute-tension.pdf

在无负载的情况下、我获得预期的电压。 但是、当电流增加时、电压会下降(当电流达到1A 时、直至0V ...)。

我尝试移除场效应晶体管、以更改一些电阻器、而不会产生任何结果。

我在 SLVA034A 中发现了三种设计、我不明白我的错误在哪里。

欢迎提供所有帮助。

此致、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    我查看了您的原理图、但我不理解 Q18的电路。 R43似乎连接到了错误的节点。 在连接方法中、它将永远不会受到控制、因为 Q8的栅极和源极短路、并且它永远不会开关。 应将 R43的下端连接到 GND。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ti.pdf

    您好、Youhao、

    我只使用我在附加文件中找到的原理图。 Q18是一款限流器(2mA)、不会自行切换。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的原理图运行、但效率不好。 我仅获得65%。

    e2e.ti.com/.../0358.regulation_5F00_HT_2D00_r_E900_gulation-haute-tension.pdf

    我听到功率 MOSFET 的开关。 我是否应该在 MOSFET Q7和二极管 D17上添加缓冲器?

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一些测试、我发现举报来自自我、而不是来自耦合 MOSFET/二极管。

    此致、

    JB