Other Parts Discussed in Thread: TL5001
主题中讨论的其他器件:TL5001
您好!
我长时间使用 TL5001而不会出现任何问题、但我使用此 PWM 控制器时没有任何外部 MOSFET 驱动器。 一个新设计需要更高的效率、我已经尝试使用我在"使用脉宽调制器 TL5001"(SLVAE05、第9页)中找到的电路。 实际上、输入为28V/10A、输出可达200W。 反馈是 Vreg 和 PowerGNDout 之间的电阻器网络。
e2e.ti.com/.../regulation_5F00_HT_2D00_r_E900_gulation-haute-tension.pdf
在无负载的情况下、我获得预期的电压。 但是、当电流增加时、电压会下降(当电流达到1A 时、直至0V ...)。
我尝试移除场效应晶体管、以更改一些电阻器、而不会产生任何结果。
我在 SLVA034A 中发现了三种设计、我不明白我的错误在哪里。
欢迎提供所有帮助。
此致、
JB