This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:基于 UPS 的多电池组设计

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ40Z50-R2, BQ40Z50, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717178/bq24773-ups-based-multiple-battery-pack-design

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2BQ40Z50BQ25713

大家好、

我正在设计一个具有初始电池组(4节串联锂电池5.4Ah)的 UPS 系统。 这将是基本 UPS 模块。

然后、我想通过添加更多电池组来增加 UPS 的容量。 即具有另一组四节串联电池和一个电池监控器的附加电路板。

我要查看的基本主 UPS 模块 BOM 包括以下内容:

1 * LTC4357 (反极性保护)

1 * LT4363 (浪涌抑制器具有电流限制的高电压浪涌抑制器。 故障后自动重试)

1 * BQ24773 (推荐5A 电池充电器)

1 * BQ40z50-R2 (锂离子电池组管理器)

 

我预计附加电池组模块将具有:

1 * BQ40z50-R2 (锂离子电池组管理器)

我将有一个连接 到 BQ24773和 BQ40z50-R2的微控制器。 其电源需要来自 a)充电器输入和/或 b)已充电电池组输入。 基本上是通过二极管或这样的电容进行或操作。 它将控制充电器并与多 个 BQ40z50通信。

基本而言、我将使用微型电池在各种电池组之间切换充电器、以便从低电平状态为电池组充电或执行加电。  

问题是、如何将附加电池组连接到 BQ24773? (我需要在休息前进行制作。 因此、扁平电池组不会反馈。)

您建议在哪个点放置开关 MOSFET?

 在这种情况下、BQ24773是否是最佳 IC?

 

谢谢、

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼尔

    输入电压范围是多少? BQ24773是一款降压充电器、要求输入电压高于输出电压。 根据您 的描述、BQ24773应该起作用。

    要支持双电池组、您可以查看 LM74610理想二极管应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    挖沟机、
    谢谢王、没能这么说。
    电池组的最大电压为16.8V
    输入电压为10V 至24V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼尔

    此应用需要降压/升压充电器。 请检查 BQ25713。