主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2、 BQ40Z50、 BQ25713
大家好、
我正在设计一个具有初始电池组(4节串联锂电池5.4Ah)的 UPS 系统。 这将是基本 UPS 模块。
然后、我想通过添加更多电池组来增加 UPS 的容量。 即具有另一组四节串联电池和一个电池监控器的附加电路板。
我要查看的基本主 UPS 模块 BOM 包括以下内容:
1 * LTC4357 (反极性保护)
1 * LT4363 (浪涌抑制器具有电流限制的高电压浪涌抑制器。 故障后自动重试)
1 * BQ24773 (推荐5A 电池充电器)
1 * BQ40z50-R2 (锂离子电池组管理器)
我预计附加电池组模块将具有:
1 * BQ40z50-R2 (锂离子电池组管理器)
我将有一个连接 到 BQ24773和 BQ40z50-R2的微控制器。 其电源需要来自 a)充电器输入和/或 b)已充电电池组输入。 基本上是通过二极管或这样的电容进行或操作。 它将控制充电器并与多 个 BQ40z50通信。
基本而言、我将使用微型电池在各种电池组之间切换充电器、以便从低电平状态为电池组充电或执行加电。
问题是、如何将附加电池组连接到 BQ24773? (我需要在休息前进行制作。 因此、扁平电池组不会反馈。)
您建议在哪个点放置开关 MOSFET?
在这种情况下、BQ24773是否是最佳 IC?
谢谢、
Neil