设计
由于 TI 的其他 P/N 或其他品牌 LED/背 光驱动器没有提到"Vminboost"、只是为了将 Vmaxboost 设置为开路保护、
您能解释一下 Vminboost 值存在的意义和功能吗?谢谢
2.下面是我对"Vminboost value"的理解: “当 I (LED 电流)降低导致 LED 总电压降低时,会导致触发 LED_DRV_headroom +500mV (尚未触发短路_LED_threshold),因此自适应控制降低电压,实际上,它只需要降低到(最小 LED 电压+余量), 为了获得裕度、建议 Vminboost 可能小于最小 LED 电压" 我的理解是否正确?
如果我设置的 Vminboost 下的最小 LED 灯串电压、会发生什么情况?
图26显示"仅一个高于阈值的输出(LED0)、自适应控制没有变化、当所有 LED0-5输出都高于阈值时、自适应控制会降低电压" 、因此超过阈值的通道数将导致自适应控制降压? EXG.3输出高于阈值,自适应控制将改变?
余量电压可以在引脚 LED0-5上进行测试?